Library Signal、Logic、Filter、Parameters の特定のオペレーターの機能例

概要

ファイル: examples\OperatorExamples\SignalLibrary_ImageStreamToSignal.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

オペレーターの使用方法を示すデモ:

  • 1. NumberOfHits (library:filter)
  • 2. StringParamReference (library:parameters)
  • 3. ResourceReference (library:parameters)
  • 4. CMP_Equal (library:logic)
  • 5. CMP_NotEqual (library:logic)
  • 6. XNOR (library:logic)
  • 7. EventToSignal (library:signal)
  • 8. PixelToSignal (library:signal)
  • 9. PeriodToSignal (library:signal)
  • 10. DelayToSignal (library:signal)
  • 11. Downscale (library:signal)
  • 12. SyncSignal (library:signal)

このサンプルでは、上記の特定オペレーターを機能的なデザインで使用する方法を示しています。 各ライブラリのオペレーターに関する詳細な導入については、オペレーターリファレンスのLibrary Signal、 Library Logic、Library Filter、およびLibrary Parametersのセクションを参照してください。